DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Préréglage de l’appareil

Vous pouvez prérégler le thermostat à la première mise sous tension ou immédiatement après une réinitialisation aux paramètres d’usine. Le thermostat nécessitera la sélection d’un préréglage pour préconfigurer les paramètres en fonction de ce que le thermostat commande directement, ce qui permet au thermostat de fonctionner correctement pour le cas d’utilisation prévu. La sélection du préréglage est un processus manuel et tous les préréglages utilisent un algorithme de régulation PI qui fournit des résultats très stables.

Vous pouvez choisir l’une des trois configurations prédéfinies suivantes :

Préréglage Configuration Temps de cycle* (min) Protection des vannes
P1 Pompe à chaleur/chaudière à fioul 20 Arrêt
P2 Radiateur hydronique/chaudière à gaz 10 Arrêt
P3 Chauffage hydronique au sol 10 Marche

*Temps de cycle :Ce paramètre détermine la durée de chaque cycle Marche/Arrêt du relais de sortie. Le pourcentage de ce temps de cycle pendant lequel le relais est activé varie en fonction de la demande. Un temps de cycle plus long peut être plus approprié pour des surfaces de chauffage lentes, telles qu’un sol en béton. Un temps de cycle court est plus approprié pour des surfaces de chauffage plus rapides, telles qu’un panneau de chauffage électrique.


Configuration initiale préréglée (par défaut)

Lors de la première mise sous tension du thermostat ou immédiatement après une réinitialisation aux paramètres d’usine, par défaut, « P1 » clignote sur les LED de la matrice pour indiquer que le préréglage (P1) est sélectionné afin de fournir la configuration initiale.

Modification de la valeur de préréglage

Lorsque vous actionnez le bouton +, la valeur préréglée est augmentée de 1 unité et lorsque vous actionnez le bouton -, la valeur préréglée est diminuée de 1 unité.

Par exemple, lorsque vous actionnez le bouton +, le préréglage P1 devient P2 et si vous continuez d’actionner le bouton +, le préréglage passe à P3.


De même, lorsque vous actionnez le bouton , le préréglage P3 passe à P2, et si vous continuez d’actionner le bouton , le préréglage passe à P1.



Confirmation du préréglage
Sélectionnez le préréglage qui répond à vos besoins à l’aide des boutons +/-, puis maintenez les boutons +/- enfoncés simultanément pendant > 1 s pour confirmer la sélection.

Par exemple, P1 est confirmé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?