DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Configuration de l’actionneur de contrôleur de plancher chauffant

Lorsque le préréglage du thermostat est réglé sur P3 (chauffage hydronique au sol) et qu’il est connecté à un actionneur de contrôleur de plancher chauffant Wiser (UFH), le processus d’appairage continue de configurer le système de chauffage hydraulique au sol. Le thermostat utilisera le contrôleur de plancher chauffant pour commander la température dans la pièce.

Le thermostat peut également être utilisé comme capteur de température et comme sélecteur de point de consigne de température pour d'autres dispositifs de chauffage tels que l’actionneur de chauffage électrique ou la tête de vanne thermostatique intelligente ELKO.
NOTE: Voir, .
  1. Attribuez une pièce au thermostat une fois qu’il a été appairé, puis appuyez sur Suivant pour configurer le contrôleur de plancher chauffant.
  2. Appuyez sur Périphérique de sortie (A) pour faire apparaître le menu déroulant et sélectionnez le contrôleur de plancher chauffant (B) dans la liste des appareils connectés au thermostat.
    NOTE: Relais intégré est sélectionné par défaut comme périphérique de sortie, il n’y a pas d’autres paramètres pour celui-ci.

  3. Appuyez sur Canaux (C) et sélectionnez le canal qui commande la pièce où se trouve le thermostat.
  4. Activez l’interrupteur à bascule (D) si vous souhaitez surveiller la température du sol à l’aide d’une sonde de plancher UFH.
    NOTE:
  5. Appuyez sur Envoyer.

    Le thermostat est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous l’onglet Tout et les onglets de la pièce en question.

IMPORTANT: Si l’entrée de refroidissement est activée dans le contrôleur de plancher chauffant, vérifiez que l’interrupteur à bascule Paramètres de la pièce > Exclure du rafraîchissement est activé. Cela peut être utile s'il y a des zones dans un bâtiment qui ne nécessitent pas de refroidissement, telles que des salles de stockage ou des espaces inoccupés. Voir Entrée de refroidissement UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?