Paramètres avancés de l’équipement
Pour modifier les paramètres avancés:
Protection des vannes
Activez la sortie toutes les deux semaines pour éviter la calcification des vannes.
Contrôle du Refroidissement
Activer
l’entrée pour la détection du basculement vers le
refroidissement.
Relais de sortie
Cette option permet de
désactiver le relais, s’il est utilisé comme appareil
de mesure de la température.
Temps de cycle du relais
Dans les paramètres
avancés, vous pouvez choisir le temps de cycle du relais. Ce
réglage détermine la durée de chaque cycle Marche/Arrêt
du relais de sortie. Le pourcentage de ce temps de cycle pendant lequel
le relais est activé varie en fonction de la demande. Un temps
de cycle plus long peut être plus approprié pour des surfaces
de chauffage lentes, telles qu’un sol en béton. Un temps
de cycle court est plus approprié pour des surfaces de chauffage
plus rapides, telles qu’un panneau de chauffage électrique.
Par exemple, 20 mins = trois cycles
par heure.
Appuyez sur Temps de cycle du relais (C) et choisissez l’une des durées (D) suivantes :
-
5 mins
-
10 mins
-
20 mins
-
30 mins
Entrée universelle
L’entrée
universelle peut fournir une baisse de 2° C lorsque l’entrée
est commandée par un temporisateur de baisse ou un capteur de
proximité de la pièce. Dans les paramètres avancés,
vous pouvez choisir l’entrée universelle.
Appuyez sur Entrée universelle (E) et choisissez l’un des modes (F) suivants :
-
Désactivé - Tout changement d’état sur l’entrée est ignoré lors de l’occupation de la pièce.
-
Détection de présence - La présence d’entrée indique que la pièce est occupée.
-
Baisse - Indique que le thermostat doit suivre le point de consigne inoccupé.
Lorsque l’entrée universelle
est configurée pour la détection de présence et détecte
une occupation de pièce, le thermostat respecte le point de consigne
défini par l’utilisateur. Lorsque la pièce est détectée
comme inoccupée, le thermostat maintient le même point de
consigne pour le temps d’occupation suivant ce qui est défini
dans les paramètres de la pièce. S’il n’y
a aucun changement d’état d’occupation pendant
cette période, le thermostat revient au point de consigne inoccupé.
Reportez-vous aux paramètres de la pièce pour plus d’informations
sur la durée d’occupation.
Lorsque la détection de présence ou la baisse a été activée, l’affichage à matrice de points du thermostat indique le mode Absence comme ci-dessous pour indiquer la détection d’entrée.
Exemple pour le mode de chauffage : Si l’utilisateur règle le point de consigne du thermostat sur 23 °C et que les entrées détectent l’occupation de la pièce, le thermostat adhère au point de consigne de 23 °C. Cependant, si la pièce devient inoccupée, le thermostat maintiendra le réglage de 23 °C pendant les 10 minutes suivantes avant de passer au point de consigne inoccupé de 21 °C, qui est 2 °C inférieur au réglage initial de l’utilisateur.
Exemple pour le mode de refroidissement : Si l’utilisateur règle le point de consigne du thermostat sur 18 °C et que les entrées détectent l’occupation de la pièce, le thermostat adhère au point de consigne de 18 °C. Cependant, si la pièce devient inoccupée, le thermostat maintiendra le réglage de 18 °C pendant les 10 minutes suivantes avant de passer au point de consigne inoccupé de 20 ° C, qui est 2 ° C inférieure au réglage initial de l’utilisateur.