DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Au sujet de l’équipement

Le thermostat connecté Odace 2 A (ci-après dénommé thermostat ) est principalement utilisé pour les applications de chauffage et de refroidissement hydrauliques, telles que le chauffage au sol et le chauffage par radiateur hydrauliques.

Caractéristiques du thermostat :

  • Mesure et contrôle de la température ambiante

  • Afficheurs à matrice de points (température ambiante actuelle et température réglée)

  • Verrouillage de l'équipement

  • Protection des vannes

  • Permutation chauffage / refroidissement

  • Commande sans tension ou sous tension, normalement ouvert ou normalement fermé

  • Programmation intelligente via une application Wiser Home

Éléments de fonctionnement

  1. Afficheur à matrice de points

    • LED de connectivité sans fil ()

    • LED de demande de chauffage et de refroidissement ()

    SUGGESTION: Toutes les LED sont expliquées dans le chapitre Comportement des LED.
  2. Bouton : + et

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?