Configuración del dispositivo
- En la pantalla Inicio, toque
.
- Toque .SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > Seleccione el dispositivo (interruptor inalámbrico de 1 tecla/2 teclas) >
> Ajustes del dispositivo.
A
Nombre del dispositivo: toque para cambiar el nombre del dispositivo. Para obtener más información consulte el tema Cambio del nombre del dispositivo.
B
Localización: toque para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo ajustar la localización.
C
Identificar: toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en Encendido / Apagado, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor.
Toque OK cuando termine de identificar el dispositivo. Para más información consulte el tema Dispositivo de identificación.D
Eliminar: toque para eliminar el dispositivo del sistema.
NOTA:-
Al eliminar el dispositivo, el interruptor también se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que el interruptor está preparado para el emparejamiento.
-
Si se produce un problema durante el emparejamiento o el restablecimiento del interruptor, consulte el tema Restablecimiento del dispositivo.
E
Indicador Zigbee de potencia de señal: el indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.
-