DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Funcionamiento de un control de persianas

Puede accionar el control de persianas usando el interruptor inalámbrico.
  • Pulse el interruptor inalámbrico durante mínimo 0,5 s para desplazar el control de persianas hacia arriba o hacia abajo.

    • Pulse (ʌ+) para abrir el control de persianas (A)

    • Pulse (v-) para cerrar el control de persianas (B)

  • Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior (ʌ+) o inferior (v-) (<0,5 s) para detener el control de persianas en movimiento (C).

  • Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior (ʌ+) o inferior (v-) (<0,5 s) para ajustar la posición de lama (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?