DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Ajuste de la localización del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede añadir su interruptor inalámbrico a cualquier habitación (como el dormitorio, la sala de estar, el comedor, etc.).
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
  3. Toque Localización para abrir la pantalla de ajustes.
  4. En la pantalla Configuración de dispositivo, puede introducir el Nombre de la nueva habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Toque Eliminar de la habitación (C).
  5. Una vez que se hayan realizado los cambios, toque Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?