DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Sustitución de la batería

Sustituya el interruptor inalámbrico cuando el nivel de la batería esté bajo. El nivel de batería puede verse en la aplicación.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE QUEMADURA QUÍMICA
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. En caso de ingesta, buscar atención médica inmediata.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

NOTA: La tapa de la batería está diseñada con sistema de bloqueo.
  1. Extraiga el pulsador oscilante usando un destornillador.

  2. Mantenga presionada la tapa de la batería en el área marcada y deslícela para abrirla.

  3. Retire la batería usada y presione cualquier pulsador durante unos segundos.

    NOTA: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las disposiciones legales.
  4. Inserte una batería nueva con el símbolo más (+) mirando hacia fuera.

  5. Coloque la tapa de la batería.

  6. Mantenga presionada la tapa de la batería en la misma área y deslícela para cerrarla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?