DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar un interruptor inalámbrico entre otros dispositivos disponibles en la habitación.

Identificar el interruptor inalámbrico:

  1. Retire el pulsador oscilante.

  2. Pulse brevemente el pulsador (A) 3 veces consecutivas con gran rapidez.

    El interruptor inalámbrico se reactiva durante un minuto y el LED de estado parpadea en verde 5 veces y, a continuación, se detiene.

  3. En la pantalla Inicio, toque > Dispositivos > Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado > Identificar (A).

    El LED de estado parpadea en verde tras haber identificado correctamente el interruptor inalámbrico.

    NOTA: El interruptor inalámbrico puede tardar hasta un minuto en indicar el LED de estado.
  4. Toque OK cuando haya terminado de identificar el interruptor inalámbrico.

  5. Montar un pulsador oscilante en el interruptor inalámbrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?