DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su interruptor inalámbrico con el Wiser Hub para acceder y controlar el interruptor inalámbrico.
NOTA: Puede cambiar el interruptor inalámbrico de 1 a 2 teclas durante la puesta en marcha. Si el interruptor inalámbrico ya está configurado en 1 tecla y desea cambiarlo a 2 teclas, restableza el dispositivo (1 tecla); consulte Restablecimiento del dispositivo y ponerlo en marcha de nuevo con 2 teclas.
Para emparejar el interruptor inalámbrico:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > > Electrodomésticos > Interruptor inalámbrico de una tecla conectado / Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado.
    SUGERENCIA: También puede navegar tocando Control > > Electrodomésticos > Interruptor inalámbrico de una tecla conectado / Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado.

    SUGERENCIA: Para los interruptores inalámbricos de 1 y 2 teclas, se encuentran disponibles 2 y 4 botones pulsadores, respectivamente.

  3. Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y elija una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.

    • (B): Toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.

  4. Toque Siguiente, quite el pulsador oscilante del interruptor inalámbrico, pulse brevemente 3 veces (A) el pulsador de arriba a la derecha y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.

    NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando ¿El LED parpadea en verde y rojo? o consulte el tema Resolución de problemas.
  5. Toque Siguiente, introduzca un nombre del dispositivo y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente.
    El interruptor inalámbrico aparece ahora en la lista Control debajo de las pestañas Todos y Habitación.

    Sugerencia:

    • Si el interruptor inalámbrico está configurado en 2 teclas y desea cambiarlo a 1 tecla, debe restablecer el dispositivo y emparejarlo de nuevo como 1 tecla.

    • Si el interruptor inalámbrico está configurado en 1 tecla y desea cambiarlo a 2 teclas, debe restablecer el dispositivo y emparejarlo de nuevo como 2 teclas.

      Para obtener más información, consulte Restablecimiento del dispositivo.

  6. Montar un pulsador oscilante en el interruptor inalámbrico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?