DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Eliminación del dispositivo del sistema

En la aplicación Wiser Home, puede eliminar un interruptor inalámbrico del sistema Wiser.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Interruptor inalámbrico de dos teclas conectado > Eliminar (A).

NOTA: Al eliminar el dispositivo, se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica.
SUGERENCIA: Si el dispositivo sigue en el sistema, restablezca el dispositivo de forma manual. Consulte Restablecer el dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?