DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Emparejamiento de 2 teclas con 2 interruptores de control de persianas

Para emparejar el interruptor inalámbrico de 2 teclas con 2 interruptores de control de persianas, debe cambiar el interruptor inalámbrico a funcionamiento de 2 teclas. Consulte Cambiar de 1 a 2 teclas.
  1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.
  2. Pulse brevemente el pulsador de arriba a la derecha 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.
  3. Pulse brevemente el primer interruptor de control de persianas 5 veces con gran rapidez.
    El LED de estado parpadea en verde.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.
    IMPORTANTE: Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el mismo canal.
  4. Pulse brevemente el pulsador superior izquierdo 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.
  5. Repita el paso 3 en el segundo interruptor de control de persianas.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?