DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el interruptor inalámbrico a los valores por defecto de fábrica cuando se cumplan las siguientes condiciones:
  • Cuando se reemplaza el Hub.

  • Cuando se cambia de 1 tecla a 2 teclas o viceversa.

Restablecer el interruptor inalámbrico:

  1. Retire el pulsador oscilante.
  2. Pulse brevemente 3 veces el pulsador(A) (<0,5 s) y, a continuación, mantenga pulsado el pulsador (>10 s).
    Después de 10 s, el LED de estado parpadea en rojo.
  3. Suelte el pulsador.
    • El LED de estado deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo. 

    • El interruptor inalámbrico se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos. Después del reinicio, el LED de estado se apaga.

    NOTA: Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

  4. Montar un pulsador oscilante en el interruptor inalámbrico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?