DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Por su seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Al instalar el dispositivo en una caja para pared o en una combinación existente de salida de interruptor, aísle siempre los cables de 230 V CA colocando papel plateado adhesivo en la placa de fijación.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?