DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Cambio de funcionamiento de 1 a 2 teclas

Puede cambiar el modo de interruptor inalámbrico de 1 a 2 teclas antes de vincular su dispositivo al Hub.
NOTA: El interruptor inalámbrico se encuentra en modo de 1 tecla de forma predeterminada.

Siga estos pasos para cambiar el modo:

  1. Retire la tecla basculante de 1 tecla del interruptor de la conexión inalámbrica.
  2. Pulse y mantenga pulsados los pulsadores (B y C) durante 10 segundos hasta que el LED empiece a parpadear en rojo.
    El LED rojo indica el proceso de conmutación. El interruptor inalámbrico ha cambiado al modo de 2 teclas.
    NOTA: Para volver a cambiar el modo a 1 tecla, restablezca el conmutador inalámbrico al modo predeterminado de fábrica. Consulte Restablecer el dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?