DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Asignar un momento al interruptor inalámbrico

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Con la aplicación Wiser Home, puede configurar un Momento en el interruptor inalámbrico (como el de buenas noches: ventilador encendido, reducción de la luz al 50 %, persianas cerradas).
SUGERENCIA: Se puede asignar un momento a cualquiera de las cuatro teclas individualmente.

Configurar un momento en el interruptor inalámbrico:

  1. En la pestaña Control, toque la pestaña Todos o Habitación en la que se encuentra el interruptor inalámbrico.

  2. Pulse cualquier tecla y seleccione Momento.

  3. Seleccione un Momento que desee agregar a la tecla y pulse Seleccionar momento.

    En la siguiente pantalla, muestra que el momento se ha configurado correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?