DUG_PowerTag-E_WH-09

Emparelhar dispositivos adicionais

Para emparelhar PowerTag adicionais, é necessário atribuir-lhes uma etiqueta. Isto ajuda a identificar facilmente o PowerTag adicional instalado para cargas diferentes e a controlar a energia consumida por cada um.
Siga qualquer um dos procedimentos para atribuir a etiqueta ao PowerTag adicional:
  • Selecionar um tipo de etiqueta da lista disponível: Pode selecionar um tipo de etiqueta da lista disponível.

  • Personalizar o tipo de etiqueta: Se a lista de etiquetas disponíveis não for adequada para a sua carga, poderá personalizar o tipo de etiqueta à sua escolha.

NOTA: Podem ser emparelhados no máximo 20 PowerTags.
Para selecionar um tipo de etiqueta da lista disponível:
  1. Na página Procurar dispositivos , toque no PowerTag.

  2. Na página Configuração do dispositivo, toque em Identificar para reconhecer o PowerTag adicional.

    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.

  3. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.
  4. Toque em , a lista de etiquetas aparece na página Tipo.

  5. Escolha uma etiqueta que melhor represente o seu PowerTag e toque em Guardar.

  6. Toque em (A), introduza um nome e toque em Guardar.

  7. Toque em Feito (B).


Personalizar o tipo de etiqueta
  1. Na página Procurar dispositivos , toque no PowerTag.

  2. Na página Configuração do dispositivo, toque em Identificar para reconhecer o PowerTag.

    É exibida uma janela de notificação e o LED de estado pisca rapidamente a verde no PowerTag.

  3. Toque em OK na janela de notificação quando tiver concluído a identificação do PowerTag.

  4. Toque em , a lista de etiquetas aparece na página Tipo.

  5. Selecione Personalizar.

  6. Na página Tipo personalizado, toque em (a) e introduza um nome.

  7. Selecione um ícone à sua escolha (B) e toque em Guardar (C).

  8. Na página Configuração do dispositivo, toque em Guardar e depois em Feito.

    Em emparelhamento bem-sucedido,

    • O LED de estado pisca lentamente a verde durante 5 segundos no PowerTag.

    • O PowerTag emparelhado será exibido no ecrã inicial da aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?