DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Configuración del actuador de calefacción por suelo radiante

Cuando el preajuste del termostato está ajustado en P3 (suelo radiante hidrónico) y está conectado al actuador Wiser de calefacción por suelo radiante (UFH), el proceso de emparejamiento continúa configurando la UFH. El termostato utilizará la UFH para controlar la temperatura ambiente.

El termostato también puede utilizarse como sensor de temperatura y selector del punto de consigna de temperatura para otros dispositivos de calefacción como el relé 16 A o el Termostato de radiador Wiser.
  1. Asigne una habitación al termostato una vez que se haya emparejado y luego pulse Siguiente para configurar el suelo radiante.
  2. Pulse Dispositivo de salida (A) para abrir el menú deslizable y seleccione la UFH (B) en la lista que está conectada al termostato.
    NOTA: El relé incorporado está seleccionado por defecto como dispositivo de salida; no hay otros ajustes para el mismo.

  3. Pulse Canales (C) y seleccione el canal que controla la habitación en la que está ubicado el termostato.
  4. Pulse Enviar.

    El termostato aparece ahora en la pestaña Control, debajo de las pestañas Todos y de la habitación específica.

IMPORTANTE: Si la entrada de refrigeración está activada en la UFH, consulte Ajustes de la habitación > Excluir del enfriamiento para asegurarse de que el interruptor de alternancia está activado. Esto puede ser útil si hay áreas en un edificio que no requieren refrigeración, como salas de almacenamiento o espacios desocupados. Consulte Entrada de refrigeración UFH.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?