GEX8258701IT-01

Descrizione dell'unità di raffreddamento

Unità di raffreddamento interne laterali

  1. Elemento di fissaggio anello di sollevamento

  2. Uscita aria calda

  3. Coperchio

  4. Termostato elettronico

  5. Ingresso aria fredda

  6. Tappo di scarico per traboccamento

  7. Collegamento spurgo della condensa dell'acqua

  8. Fenditura filtro ingresso aria

  9. Ingresso aria calda

  10. Guarnizione di tenuta autoadesiva

  11. Uscita aria fredda

  12. Terminale modalità di sincronizzazione

  13. Morsetto Modbus

  14. Morsetto cavi di segnale

  15. Collegamento dell'alimentazione

Unità di raffreddamento esterne laterali

  1. Elemento di fissaggio anello di sollevamento

  2. Uscita aria calda

  3. Coperchio

  4. Ingresso aria fredda

  5. Tappo di scarico per traboccamento

  6. Collegamento spurgo della condensa dell'acqua

  7. Fenditura filtro ingresso aria

  8. Ingresso aria calda

  9. Guarnizione di tenuta autoadesiva

  10. Termostato elettronico

  11. Uscita aria fredda

  12. Terminale modalità di sincronizzazione

  13. Morsetto Modbus

  14. Morsetto cavi di segnale

  15. Collegamento dell'alimentazione

Unità di raffreddamento interne montate su tetto

  1. Elementi di fissaggio anello di sollevamento

  2. Coperchio

  3. Termostato elettronico

  4. Fenditura filtro ingresso aria

  5. Collegamento spurgo della condensa dell'acqua

  6. Ingresso aria calda

  7. Uscita aria fredda

  8. Guarnizione di tenuta autoadesiva

  9. Morsettiera di alimentazione

  10. Morsetto cavi di segnale

  11. Morsetto Modbus

  12. Terminale modalità di sincronizzazione

Contenuto della scatola dell'unità di raffreddamento montata lateralmente

  1. Unità di raffreddamento interna o esterna montata lateralmente

  2. Terminale modalità di sincronizzazione

  3. Terminale di collegamento Modbus

  4. Morsetto cavi di segnale

  5. Morsettiera di alimentazione

  6. Pressacavo

  7. Piastra di supporto pressacavo

  8. Viti e rondelle

  9. Anello di sollevamento

  10. Nastro di tenuta

  11. Tubo flessibile in plastica (1 m (3,28 ft))

  12. Spina di apertura permanente

Contenuto della scatola dell'unità di raffreddamento montata su tetto

  1. Unità di raffreddamento montata su tetto

  2. Guarnizione di tenuta pretagliata

  3. Terminale modalità di sincronizzazione

  4. Terminale di collegamento Modbus

  5. Morsetto cavi di segnale

  6. Morsettiera di alimentazione

  7. Anello di sollevamento

  8. Viti e rondelle

  9. Perno filettato

  10. Articolazione in plastica

  11. Tubo flessibile in plastica (2,5 m (8.2 ft))

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?