GEX8258701IT-01

Trasporto dell'armadio con unità di raffreddamento montata

AVVISO
temperatura, umidità, cadute e danni da urto
  • Non esporre l'unità di raffreddamento a temperature superiori a 70°C (158°F) o inferiori a -20°C (-4°F) e/o a un'umidità relativa superiore al 95%.
  • Utilizzare un imballaggio adeguato per la spedizione ed evitare urti e impatti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  • Per il trasporto dell'armadio con l’unità di raffreddamento installata, posizionarlo su un pallet di dimensioni maggiori dell'assieme. Durante il trasporto, proteggere l'unità di raffreddamento con il proprio contenitore.

  • Trasportare sempre l'armadio in posizione verticale.

  • Prima di collegare l'unità di raffreddamento, attendere 30 minuti che l'olio lubrificante si accumuli nel compressore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?