Scopo previsto
Le unità di raffreddamento ClimaSys sono condizionatori aria-aria complementari destinati al controllo della temperatura di armadi elettrici ed elettronici in atmosfere non esplosive e polveri non conduttive. All'interno del quadro elettrico si consiglia una temperatura di 35 °C (95 °F). Queste unità di raffreddamento sono autonome e alimentate a corrente alternata in configurazioni monofase, bifase o trifase, con una tensione inferiore a 600 Vca. Tutte le unità di raffreddamento devono essere installate e sottoposte a manutenzione solo da personale elettrico qualificato e tecnicamente competente, utilizzando esclusivamente il materiale fornito e in base alle istruzioni fornite.
Le unità di raffreddamento ClimaSys sono dotate di due circuiti d'aria completamente separati che impediscono all'aria pulita dell'armadio di entrare in contatto con l'aria dell'ambiente che potrebbe essere sporca o inquinata. Queste unità di raffreddamento sono in grado di dissipare grandi quantità di calore nell'aria ambiente proveniente dagli armadi sigillati e possono inoltre ridurre la temperatura interna dell'armadio al di sotto di quella dell'aria ambiente. Sono adatte allo scopo, nelle condizioni ambientali nominali e al grado di protezione Ingress consentito dichiarato dall'ambiente.
Le unità di raffreddamento ClimaSys devono essere protette esternamente da sovraccarichi e guasti elettrici tramite dispositivi di protezione adeguati. Le istruzioni fornite indicano il tipo di interruttore o fusibile e il valore di protezione da guasto di terra necessario. Ogni valore nominale è il massimo per il quale l'apparecchiatura è stata studiata e ritenuto accettabile. Ulteriori spiegazioni sull'impianto elettrico interno all'unità di raffreddamento sono fornite nello schema di cablaggio allegato a ciascuna unità, vedere la sezione Schemi di cablaggio interni.
Le unità di raffreddamento ClimaSys sono dotate di refrigerante R513A con una quantità di carico indicata sull’etichetta del prodotto. R513A è privo di cloro e ha un potenziale di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0 e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 631.