GEX8258701IT-01

Principio di codifica codice prodotto

La tabella seguente indica come interpretare il codice prodotto dell'unità di raffreddamento ClimaSys.

Elemento Codice Descrizione

A

Gamma famiglia

CU

Unità di raffreddamento

B

Materiali di copertura

Acciaio zincato verniciato

X

Acciaio inossidabile

HD

Acciaio zincato verniciato per uso esterno (impieghi gravosi)

C

Potenza

•••

La potenza di ogni codice prodotto è indicata nelle tabelle codici.

D

Tensione

1 x 230 Vca 50/60 Hz

2P4

2 x 400 Vca 50 Hz o 2 x 460 Vca 60 Hz

3P4

3 x 380-415 Vca 50 Hz o 3 x 420-460 Vca 60 Hz

E

Montaggio

Montaggio laterale

R

Montaggio su tetto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?