GEX8258701IT-01

Procedura di installazione per montaggio a semi-incasso

Kit di montaggio a semi-incasso

Per installare l'unità di raffreddamento, utilizzare il kit di montaggio a semi-incasso idoneo per l'unità di raffreddamento in uso. Verificare la compatibilità nella tabella seguente.

Codice prodotto unità di raffreddamento

Kit di montaggio a semi-incasso

NSYCU350DG

NSYCU600DG

NSYCUACC034DG

NSYCUX350DG

NSYCUX600DG

NSYCUACC038DG

NSYCU800DG

NSYCU8002P4DG

NSYCU1KDG

NSYCUACC035DG

NSYCUX1KDG

NSYCUACC039DG

NSYCU1K2P4DG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K22P4DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K62P4DG

NSYCU2KDG

NSYCU2K3P4DG

NSYCUACC036DG

NSYCUX1K2P4DG

NSYCUX1K6DG

NSYCUX2K3P4DG

NSYCUACC040DG

NSYCU3K2DG

NSYCU3K23P4DG

NSYCU4K3P4DG

NSYCUACC037DG

Procedura di installazione

Seguire questa procedura per installare l'unità di raffreddamento con montaggio a semi-incasso.

  1. Aprire lo sportello dell'armadio.

  2. Praticare le aperture necessarie nello sportello o pannello laterale dell'armadio.

    NOTA: Per installare l'unità di raffreddamento nel pannello laterale con un montaggio a semi-incasso, è necessario rimuovere il pannello laterale.
  3. Avvolgere nastro sigillante attorno alla parte anteriore del kit di montaggio. Controllare che le estremità del nastro si incontrino senza lasciare spazi vuoti.

    AVVISO
    pericolo di perdita della protezione ip55
    Quando si installa l'unità di raffreddamento, controllare che le estremità del nastro adesivo si incontrino senza lasciare spazi vuoti.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

  4. Posizionare il kit di montaggio sul retro dello sportello o del pannello laterale contro l’apertura.

  5. Avvitare in posizione con una chiave esagonale da 10 e i bulloni e le rondelle forniti. Stringere a una coppia di 4,5 N·m (40 lb-in).

  6. Con una gru posizionare l'unità di raffreddamento nel montaggio.

  7. Utilizzare una chiave esagonale da 10 e i bulloni e le rondelle in dotazione per fissare l'unità di raffreddamento in posizione. Stringere a una coppia di 4,5 N·m (40 lb-in).

  8. Rimuovere l'anello di sollevamento.

  9. Collegare il tubo flessibile di rimozione dell’acqua di condensa fornito (1 m (3.28 ft)) al collegamento di spurgo.

    NOTA: Un evaporatore della condensa dell'acqua esterno può essere collegato al collegamento di spurgo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?