GEX8258701IT-01

Procedura di installazione per montaggio in superficie

Seguire questa procedura per installare l'unità di raffreddamento con montaggio superficiale.

  1. Aprire lo sportello dell'armadio.

  2. Praticare le aperture necessarie nello sportello o nel pannello laterale dell'armadio.

  3. Utilizzare una gru per posizionare l'unità di raffreddamento contro le aperture, con la staffa a barra sopra il bordo inferiore dell'apertura superiore.

  4. Far scorrere l'unità di raffreddamento verso il basso per fissarla in posizione.

  5. Utilizzare una chiave esagonale da 10 e i bulloni e le rondelle in dotazione per fissare l'unità di raffreddamento in posizione. Stringere a una coppia di 4,5 N·m (40 lb-in).

  6. Rimuovere l'anello di sollevamento.

  7. Collegare il tubo flessibile di rimozione dell’acqua di condensa fornito (1 m (3.28 ft)) al collegamento di spurgo.

    NOTA: Un evaporatore della condensa dell'acqua esterno può essere collegato al collegamento di spurgo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?