GEX8258701IT-01

Installazione di unità di raffreddamento interne laterali

Dimensioni e sezioni

Le dimensioni complessive, la posizione dei punti di fissaggio e le aperture delle unità di raffreddamento interne a montaggio laterale possono essere scaricate dal nostro sito Web all'indirizzo www.se.com/ww/en/download.

La tabella seguente fornisce i collegamenti per aprire il file delle dimensioni per ogni codice prodotto:

Codice prodotto

Nome file dimensione

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

GEX8130602

NSYCU800DG

NSYCU8002P4DG

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

GEX8136102

NSYCU1K2P4DG

NSYCUX1K2P4DG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K22P4DG

NSYCU1K6DG

NSYCUX1K6DG

NSYCU1K62P4DG

NSYCU2KDG

NSYCU2K3P4DG

NSYCUX2K3P4DG

GEX8215402

NSYCU3K2DG

NSYCU3K23P4DG

NSYCU4K3P4DG

GEX8218002

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?