GEX8258701IT-01

Collegamento elettrico

Informazioni di sicurezza

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato.
  • Attenersi a tutte le normative elettriche locali e nazionali nel paese di impiego.
  • Interrompere la tensione con l'armadio prima di effettuare il collegamento.
  • La tensione di rete disponibile deve corrispondere ai valori riportati sulla targhetta identificativa dell'unità di raffreddamento.
  • L'alimentazione dell'unità di raffreddamento deve essere protetta (collegamento seriale) da un fusibile o da un interruttore con apertura dei contatti di almeno 3 mm (0.11 in.), in base alle impostazioni consigliate.
  • Collegare i fili alla morsettiera come indicato negli schemi di cablaggio, facendo particolare attenzione al corretto collegamento dei morsetti.
  • Il cavo di alimentazione, se è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall’addetto all’assistenza o da altro personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Non deve esserci alcun sistema di controllo della temperatura in un collegamento seriale con il condizionatore.

AVVISO
Danni al compressore
Non riattivare immediatamente il condizionatore in seguito a una disinserzione. Di conseguenza, si raccomanda l’uso di un temporizzatore impostato a 3 minuti per ritardare l’attivazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?