Rimozione dell'acqua di condensa
| AVVISO |
|---|
|
DANNI DOVUTI ALLA formazione di condensa
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
L'acqua di condensa che si forma nello scambiatore di calore in funzione di umidità e temperatura ambientali è una caratteristica del normale funzionamento dell’unità di raffreddamento.
In tutte le unità di raffreddamento a montaggio laterale e da tetto, la condensa esce dall'unità di raffreddamento attraverso un tubo di spurgo situato nella parte inferiore dell'unità. Collegare il tubo flessibile in plastica trasparente (in dotazione all'unità di raffreddamento) all'uscita.
Tutte le unità di raffreddamento a montaggio laterale con capacità di raffreddamento superiore a 800 W (codici prodotto da NSYCU•800DG) sono dotate di un evaporatore interno della condensa che funziona attraverso il tubo caldo (uscita) del compressore.
Tuttavia, queste unità di raffreddamento sono dotate di un'uscita per il traboccamento della condensa che può essere trasportata all'esterno. Il tubo di plastica può essere accoppiato a un altro tubo con lo stesso diametro per evacuare l’acqua di condensa in un altro punto, ad esempio una zona in cui non vi siano rischi di scivolamento.
Se lo sportello è aperto, si consiglia di utilizzare uno sganciatore per arrestare l'unità di raffreddamento, al fine di evitare un'eccessiva produzione di condensa.