Modalità sequenziale
Descrizione
I contatti SY1 SY2 del terminale modalità di sincronizzazione di due unità di raffreddamento con lo stesso codice prodotto sono collegati in parallelo.
All'avvio, la regolazione viene gestita dall'unità di raffreddamento 1. L'unità di raffreddamento 2 è in standby.
L'unità di raffreddamento 1, quando raggiunge t01 ore di lavoro del compressore (h*10), chiude l'uscita di sincronizzazione e passa in standby. L'unità di raffreddamento 2 legge il segnale di sincronizzazione e diventa operativa per t01 ore di lavoro del compressore. L'unità di raffreddamento 2, quando raggiunge t01 ore lavorative del compressore, passa in standby e l'unità di raffreddamento 1 si riavvia.
In caso di allarme alta temperatura HAL per qualsiasi unità di raffreddamento, l'allarme si attiva senza attendere il tempo sequenziale.
Procedura di impostazione
Accedere al menu Programmazione:
-
Tenere premuto SET per almeno 5 secondi.
-
Scorrere fino a PA1. Premere SET per inserire la password PA1 con i tasti
e
. Premere SET per confermare.
Configurare l'unità di raffreddamento 1:
-
Scorrere fino a H11 e premere SET.
-
Cambiare il valore in +15 con i tasti
e
. Premere SET per confermare.
-
Scorrere fino a t01 e premere SET.
-
Modificare il valore delle ore di lavoro (h*10) utilizzando i tasti
e
. Premere SET per confermare. Il valore predefinito è 1 (10 ore)
Configurare l'unità di raffreddamento 2:
-
Scorrere fino a H11 e premere SET
-
Cambiare il valore a -15 con i tasti
e
. Premere SET per confermare.
-
Scorrere fino a t01 e premere SET.
-
Modificare il valore delle ore di lavoro (h*10) utilizzando i tasti
e
. Premere SET per confermare. Il valore predefinito è 1 (10 ore)
Le modifiche apportate ai parametri vengono prese in considerazione dopo lo spegnimento e la riaccensione delle unità di raffreddamento.