GEX8258701-00

Schemi di cablaggio interni

Questa sezione mostra in una tabella gli schemi di cablaggio interni in base alla tensione di alimentazione e al codice prodotto dell'unità di raffreddamento.

Legenda dei simboli utilizzati negli schemi di cablaggio interni:

Si: Sensore temperatura interna

Hcc: Compressore con riscaldatore involucro (per unità di raffreddamento esterne)

Cc: Condensatore compressore

Ps: Alimentazione CC

Ci: Condensatore ventola interno

Ca: Condensatore ventola ambiente

Mc: Compressore

Ma: Ventole ambiente

Mi: Ventola interna

CC: Contattore

Tensione di alimentazione

Codice prodotto

Schema

1 x 230 Vca +N

NSYCU350DG

NSYCUX350DG

NSYCU600DG

NSYCUX600DG

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

NSYCU600RDG

1 x 230 Vca +N

NSYCU800DG

NSYCU1KDG

NSYCUX1KDG

NSYCU1K2DG

NSYCU1K6DG

NSYCU1K6DG

NSYCU2KDG

NSYCU3K2DG

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K6DG

NSYCU800RDG

NSYCU1K2RDG

NSYCU1K5RDG

NSYCU2KRDG

2 x 400/460 Vca

NSYCU•••••2P4•••

3 x 400/460 Vca

NSYCU••••3P4•••

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?