GEX8258701IT-01

Procedura e caratteristiche di cablaggio

Connessione dell'alimentazione

  1. Far scorrere il dado del pressacavo sul cavo e allontanarlo dai fili.

  2. Far passare i fili attraverso la piastra pressacavi.

  3. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per premere il morsetto a molla.

  4. Mentre si preme il morsetto a molla, inserirvi il filo.

  5. Avvitare la piastra pressacavi.

  6. Far scorrere il dado del pressacavo verso la piastra pressacavi.

  7. Avvitare il dado del pressacavo sulla piastra pressacavi.

Cavi di segnale

La lunghezza massima del cavo di segnale è 10 m (32.8 ft).

Uscita allarme

Ingresso contatto sportello

Connessione Modbus

La lunghezza massima del cavo RS-485 è 10 m (32.8 ft).

Per i cavi RS-485, utilizzare un cavo schermato intrecciato BELDEN, modello 8762.

Connessione modalità di sincronizzazione

La lunghezza massima del cavo di sincronizzazione è 10 m (32.8 ft).

Per i cavi di sincronizzazione, utilizzare un cavo schermato intrecciato BELDEN, modello 8762.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?