DOCA0066ZH-05

故障排除

简介

下表介绍了故障排除操作,其中包含要针对可能的故障原因开展的检查或修理。这些操作分为以下事件:

  • 反复脱扣

  • 断路器合闸失败(手动式断路器)

  • 断路器合闸失败(电动式断路器)

反复脱扣

指示

可能原因

检查或修理

SD

MN 欠压脱扣线圈的供电电压过低,或者可能受到明显振动

检查电源供电的脱扣线圈(例如为电机供电的高功率额定电源可能不稳定)。如果是这种情况,将脱扣线圈连接到干净或稳定的电源上。

无意中将电压供给 MX 分励脱扣线圈

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。

SD 和 SDE

工作温度太高

检查开关柜通风和室温。

断路器合闸失败(手动式断路器)

下表显示了针对所指示故障的可能原因进行的检查或维修。

指示

可能原因

检查或修理

SD

MX 分励线圈加电

MN 欠压线圈没有加电

检查脱扣线圈是否按照安装图正确连接。

OF

断路器互锁

检查两个断路器的安装和互锁图(机械和电气)。

断路器合闸失败(电动式断路器)

下表显示了针对所指示故障的可能原因进行的检查或维修。

指示

可能原因

检查或修理

OF

闭合指令不可操作

检查断路器前面选择器的自动位置。

还应检查:

  • 电动机构的电源、电机电压

  • 电动机构上的电机端子的电压

  • 合闸指令路径

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?