DOCA0066ZH-05

用于最大 250 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-G 热磁脱扣单元

简介

用于最大 250 A 的 3P/4P 断路器的 TM-G 热磁脱扣单元为可互换脱扣单元。

其设计是用于 DC 通用应用。

TM-G 可互换 3P/4P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 固定的电磁吸合电流

描述

调节旋钮位于脱扣单元的前面。

A TM-G 热磁脱扣单元的设置范围

B 用于设置热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值,与 Ir 旋钮位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(以安培值显示)。

脱扣单元额定值 In (A)

16

25

40

63

80

100

125

160

200

250

吸合电流 Ir (A)

11

18

28

44

56

70

88

112

140

175

13

20

32

50

64

80

100

128

160

200

14

23

36

57

72

90

113

144

180

225

16

25

40

63

80

100

125

160

200

250

设置电磁保护

电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:

 

脱扣单元额定值 In (A)

16

25

40

63

80

100

125

160

200

250

固定吸合电流 Ii (A) +/- 20%

AC 值

63

80

80

125

200

320

440

440

440

520

DC 值

80

100

100

150

240

380

530

530

530

620

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?