DOCA0066ZH-05

用于 80 A 至 250 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元

简介

用于 80 A 至 250 A 的 3P/4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元为可互换脱扣单元。

其设计是用于 DC 通用应用。

TM-DC 3P/4P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 脱扣单元上的固定电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 80 A 至 160 A

  • 脱扣单元上的可调电磁吸合电流,脱扣单元的 In 范围为 200 A 至 250 A

描述

设置范围和调节旋钮在脱扣单元的前面。

A TM-DC 热磁 3P/4P 脱扣单元的设置范围

B 用于设置热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于设置电磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮(仅限于 TM-DC 200/250)

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值,与 Ir 旋钮位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(以安培值显示)。

40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

80

100

125

160

200

250

40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A)

56

70

87

112

140

175

64

80

100

128

160

200

72

90

112

144

180

225

80

100

125

160

200

250

设置 In 为 80 A 至 160 A 的脱扣单元的电磁保护

对于额定值低于 200 A 的脱扣单元,电磁保护吸合电流不能调节,为下表显示的固定值:

 

脱扣单元额定值 In (A)

80

100

125

160

固定吸合电流 Ii (A) +/- 20%

真正的 DC 值

800

800

1,250

1,250

设置 In 为 200 A 和 250 A 的脱扣单元的电磁保护

对于额定值在 200 A 至 250 A 之间的脱扣单元,电磁保护吸合电流 Ii 由 6 个刻度的旋钮设置。

旋转电磁保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了与 Ii 旋钮位置相应的电磁保护吸合电流 Ii 值(以安培值显示):

脱扣单元额定值 In (A)

200

250

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

1,000

1,250

1,200

1,500

1,400

1,750

1,600

2,000

1,800

2,250

2,000

2,500

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?