DOCA0066ZH-05

用于 250 A 至 600 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元

简介

用于 250 A 至 600 A 的 3P/4P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元为内置扣单元。

其设计是用于 DC 通用应用。

TM-DC 3P/4P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 可调的电磁吸合电流

描述

设置范围和调节旋钮在脱扣单元的前面。

A TM-DC 热磁 3P/4P 脱扣单元的设置范围

B 用于设置热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于设置电磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 5 个刻度的旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值,与 Ir 旋钮位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(以安培值显示)。

40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

250

320

400

500

600

40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A)

175

224

280

350

420

200

256

320

400

480

225

288

360

450

540

250

320

400

500

600

设置电磁保护

电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:

脱扣单元额定值 In (A)

250

320

400

500

600

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

625

800

1000

1250

1500

750

960

1200

1500

1800

875

1120

1400

1750

2100

1000

1280

1600

2000

2400

1125

1440

1800

2250

2700

1250

1600

2000

2500

3000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?