DOCA0066ZH-05

测试带有直接旋转手柄的断路器

Push-to-Trip 步骤

小心
意外脱扣危险
只有具备相应资质的电气人员才能执行设备测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

测试脱扣机构时,采取预防措施以避免:

  • 操作中断

  • 激活不正确的报警

  • 触发不期望的操作

比如,如果用 push-to-trip 按钮使断路器脱扣,就可能导致不正确的故障指示或纠正措施(诸如切换至备用电源)。

根据以下步骤测试脱扣机构:

步骤

操作

位置

1

使断路器合闸。

I (ON)

2

按下 push-to-trip 按钮:断路器脱扣。

Trip

3

将旋转手柄从 Trip 位置逆时针旋转到 O (OFF) 位置以复位断路器。

O (OFF)

4

将旋转手柄顺时针旋转到 I (ON) 位置以使断路器合闸。

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?