DOCA0066ZH-05

使带有通讯电动机构的断路器分闸、合闸和复位

简介

通过通讯网络管理通讯电动机构。

要实现这一功能,需要:

  • 安装断路器状态控制模块(BSCM)NSX 线缆

  • 使用通讯电动机构

使用 NSX 线缆将 BSCM 连接到网络:

  • 从断路器接收合闸、分闸和复位指令。

  • 传送断路器的状态信息:O (OFF)I (ON)、通过 SDE 脱扣。

注: 通讯电动机构具有特殊型号(请参阅 LVPED208006EN ComPact NSX, ComPact INS/INV, MasterPact NW DC - DC PV 目录)。

BSCM 模块可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行配置。

还可以配置 BSCM 模块中通讯电动机构的接线方式。必须严格按照电动机构简图进行配置。

小心
电气故障引起反复合闸的危险
请勿修改 电动机构 的接线图。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

手动操作:本地分闸、合闸和复位

其操作程序与标准电动机构相同。

自动操作:远程分闸、合闸和复位

其操作程序与标准电动机构相同。

电气故障脱扣后的复位

在不修改出厂配置的情况下,操作程序与标准电动机构相同。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件重新配置 BSCM 模块,这样,在断路器发生电气故障脱扣后,就能够利用通讯电动机构远程复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?