DOCA0066ZH-05

1P 和 2P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元

简介

用于最大 160 A 的 1P/2P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元为内置脱扣单元。

其设计是用于 AC 和 DC 通用应用。

TM-D 内置 1P/2P 脱扣单元提供:

  • 固定的热保护阈值

  • 固定的磁吸合电流

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 不能调整,等于下面显示的值:

40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

40 °C (104 °F) 时的固定吸合电流 Ir (A)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

设置电磁保护

磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:

脱扣单元额定值 In (A)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

固定吸合电流 Ii (A) +/– 20%

DC 值

260

260

400

400

700

700

700

800

1,000

1,200

1,250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?