DOCA0066ZH-05

使断路器分闸、合闸和复位

在本地分闸和合闸

  • 如要使断路器合闸,则将旋转手柄从 O (OFF) 位置顺时针转到 I (ON) 位置。

  • 如要使断路器分闸,则将旋转手柄从 I (ON) 位置逆时针转到 O (OFF) 位置。

电气故障脱扣后的复位

断路器因电气故障而脱扣,旋转手柄从 I (ON) 位置移动到 Trip 位置。

警告
电气故障引起闭合的危险
未首先进行检查请勿再次闭合断路器,如有必要,请修理下级电气设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的故障原因。

故障脱扣后的复位:

步骤

操作

位置

1

在检查下游电气设备之前隔离馈电设备

Trip

2

查找故障原因。

Trip

3

进行检查,如果有必要,修理下游设备。

Trip

4

如发生的是短路脱扣,检查设备。

Trip

5

将旋转手柄从 Trip 位置逆时针旋转到 O (OFF) 位置以复位断路器。

O (OFF)

6

将旋转手柄顺时针旋转到 I (ON) 位置以使断路器合闸。

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?