DOCA0066ZH-05

无线指示辅助装置

简介

无线指示辅助装置提供有关断路器状态的远程和本地信息。

无线指示辅助装置在机柜内的位置,以及网关或 Panel Server 的设置,决定无线指示辅助装置的功能。无线指示辅助装置远程提供以下信息:

无线指示辅助装置的位置 提供的信息

OF 插槽

断路器分闸/合闸状态

SD 插槽

脱扣指示

SDE 插槽

电气故障指示

当在 SD 插槽中时,无线指示辅助装置可配置为本地指示断路器脱扣。状态 LED 为橙色灯闪烁,持续 8 小时。

无线指示辅助装置必须与网关或 Panel Server 配对。

无线指示辅助装置由内部电池供电。它发送通知以指示电池需要更换。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NNZ8882801 无线指示辅助装置

描述

A 复位按钮

B 设备信息的对应二维码,包括 RF-Id 地址

C 状态 LED

D 执行器

E 电池盖

F 复位工具

复位按钮

复位按钮让您能够:

  • 访问设置模式以设置状态 LED 指示模式

  • 配对或取消配对无线指示辅助装置

  • 执行出厂设置复位(按“复位”按钮超过 10 秒)

状态 LED

无线指示辅助装置上的状态 LED 提供以下信息:

  • 调试和维护步骤帮助

  • 无线指示辅助装置与网关或 Panel Server 之间的通讯状态

  • 无线指示辅助装置的状态

  • 断路器脱扣指示(当 LED 指示模式设置为 ON 时可用)。

状态 LED 描述 操作
无线指示辅助装置关闭或未与网关或 Panel Server 通讯。

无线指示辅助装置处于配对模式,正在搜索网关或 Panel Server

等待网关或 Panel Server 被识别。

无线指示辅助装置处于识别模式。

等待在网络中发现无线指示辅助装置。

无线指示辅助装置正在通讯。每发送一帧,便绿灯闪烁一次。

与网关或 Panel Server 的通讯偶尔丢失。每丢失一帧,便红灯闪烁一次。

检查与网关或 Panel Server 的通讯设置。

未与网关或 Panel Server 通讯。

检查与网关或 Panel Server 的通讯设置。

无线指示辅助装置处于设置模式,将 LED 指示模式设置到 OFF。

通过按复位按钮,将 LED 指示模式设置到 ON。

无线指示辅助装置处于设置模式,将 LED 指示模式设置到 ON。

通过按复位按钮,将 LED 指示模式设置到 OFF。

在无线指示辅助装置处于 SD 插槽中且 LED 指示模式配置为 ON 时的脱扣指示。

检查脱扣原因。

电池电量耗尽。每当无线指示辅助装置唤醒时,便红灯闪烁三次。

更换电池。

设置 LED 指示模式

将无线指示辅助装置的 LED 指示模式设置到 ON,以便在无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中时,本地指示脱扣。LED 指示模式出厂设置为 OFF。

按照以下步骤更改 LED 指示模式。

步骤

操作

状态 LED

1

使用复位工具按下复位按钮。

结果:无线指示辅助装置状态 LED 闪烁。

2

在两秒钟内按复位按钮三次。

无线指示辅助装置处于设置模式。状态 LED 闪烁:

  • 如果 LED 指示模式为 OFF,则每两秒闪烁三次

  • 如果 LED 指示模式为 ON,则每两秒闪烁六次

3

按复位按钮一次以更改 LED 指示模式。闪烁模式会根据新的 LED 指示模式而改变。

4

如要退出设置模式,请将复位按钮按住三秒钟。

注: 如果未按下复位按钮,则无线指示辅助装置在两分钟后退出设置模式。

调试

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,调试无线指示辅助装置。

注: 无线指示辅助装置可以在设备关闭时进行调试。

在进行配对之前,请确保网关或 Panel Server 具有最新的可用固件版本。请参阅相关网关的用户指南。

步骤

操作

1

通过以下任一种方式,将无线指示辅助装置置于配对模式:

  • 如果无线指示辅助装置未安装在断路器中,请按复位按钮或执行器。

  • 如果无线指示辅助装置安装在未配备前罩的设备中,请按复位按钮。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 OF 插槽中,请通过使设备分闸或合闸的方式,来更改设备状态。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,请按脱扣按钮。

注: 按下脱扣按钮之前,必须先使设备合闸。
  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,则:

    • 对于带有 TMD 脱扣单元的设备,请取下前盖,然后按复位按钮

    • 对于带 MicroLogic 脱扣单元的设备,请使用连接到 MicroLogicUSB 维护接口来仿真 SDE 故障,或者按照带有 TMD 脱扣单元时的方式进行操作。

注: 仿真 SDE 故障前,必须先使设备合闸。

结果:状态 LED 为橙色灯闪烁。无线指示辅助装置保持在配对模式下三分钟。

2

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,将网关或 Panel Server 与无线指示辅助装置配对。

结果:状态 LED 呈绿灯闪烁,指示无线指示辅助装置已配对。

3

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,配置无线指示辅助装置。

更改射频通道

请按照以下步骤更改网关或 Panel Server 在通讯时使用的射频通道:

步骤

操作

1

通过以下任一种方式,将无线指示辅助装置置于配对模式:

  • 如果无线指示辅助装置未安装在断路器中,请按复位按钮或执行器。

  • 如果无线指示辅助装置安装在未配备前罩的设备中,请按复位按钮。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 OF 插槽中,请通过使设备分闸或合闸的方式,来更改设备状态。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,请按脱扣按钮。

注: 按下脱扣按钮之前,必须先使设备合闸。
  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,则:

    • 对于带有 TMD 脱扣单元的设备,请取下前盖,然后按复位按钮

    • 对于带 MicroLogic 脱扣单元的设备,请使用连接到 MicroLogicUSB 维护接口来仿真 SDE 故障,或者按照带有 TMD 脱扣单元时的方式进行操作。

注: 仿真 SDE 故障前,必须先使设备合闸。

结果:无线指示辅助装置唤醒,准备就绪,然后可以配置,持续三分钟。

2

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或者网关或 Panel Server 的网页,更改网关或 Panel Server 用于与无线指示辅助装置进行通讯的射频信道。

结果:状态 LED 呈绿灯闪烁,指示无线指示辅助装置正与网关或 Panel Server 通讯。

更换内部电池

无线指示辅助装置在电池需要更换之前六个月发送通知。

使用 Murata CR2050W 电池来替换内部电池。

按照以下步骤更换内部电池。

步骤

操作

1

从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅 NNZ8882801 无线指示辅助装置说明书

2

使用复位工具逆时针旋转电池盖,以将其取下。

3

按住电池顶部,取出电池以备回收。

4

按下复位按钮,复位无线指示辅助装置。

5

按照电池仓中的标示,插入新电池。

6

将电池盖放回原位,并顺时针旋转将其锁定。

7

将无线指示辅助装置重新安装到其插槽中。

8

将断路器前盖放回原位。

更换无线指示辅助装置

按照以下操作取消无线指示辅助装置的配对,并在 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页中将其删除,然后更换无线指示辅助装置。

步骤

操作

1

从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅 NNZ8882801 无线指示辅助装置说明书

2

通过将复位按钮按住至少 3 秒,然后再放开的方式,或者通过使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或 Panel Server 的网页,来取消无线指示辅助装置的配对。

3

将新的无线指示辅助装置安装在其插槽中。

4

按照调试中的步骤,配对无线指示辅助装置。

5

将断路器前盖放回原位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?