DOCA0066ZH-05

用于 630 A 至 1200 A 的 2P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元

简介

用于 630 A 至 1200 A 的 2P 断路器的 TM-DC 热磁脱扣单元为内置扣单元。

其设计是用于 DC 通用应用。

TM-DC 2P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 可调的电磁吸合电流

描述

设置范围和调节旋钮在脱扣单元的前面。

A TM-DC 热磁 2P 脱扣单元的设置范围

B 用于设置热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于设置电磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值,与 Ir 旋钮位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(以安培值显示)。

40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

630

800

1000

1200

40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A)

441

560

700

840

504

640

800

960

567

720

900

1080

630

800

1000

1200

设置电磁保护

电磁保护吸合电流不能调整,等于下面显示的值:

脱扣单元额定值 In (A)

630

800

1000

1200

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

1575

2000

2500

3000

1890

2400

3000

3600

2205

2800

3500

4200

2520

3200

4000

4800

2835

3600

4500

5400

3150

4000

5000

6000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?