DOCA0066ZH-05

用于最大 63 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元

简介

用于最大 63 A 的 3P/4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元为可互换脱扣单元。

其设计是用于 AC 和 DC 通用应用。

TM-D 可互换 3P/4P 脱扣单元提供:

  • 可调的热阈值

  • 固定的磁吸合电流

描述

设置范围和调节旋钮在脱扣单元的前面。

A TM-D 热磁 3P/4P 脱扣单元的设置范围

B 用于热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮来设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。

40 °C (104 °F) 时的脱扣单元额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

40 °C (104 °F) 时的吸合电流 Ir (A)

11

18

22

28

35

44

13

20

26

32

40

50

14

23

29

36

45

57

16

25

32

40

50

63

设置磁保护

磁保护吸合电流 Ii 不能调整,等于下面显示的值:

脱扣单元额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

固定吸合电流 Ii (A) +/– 20%

DC 值

260

400

550

700

700

700

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?