DOCA0066ZH-05

Pact Series 主要系列

施耐德电气的低压和中压 Pact Series 系列使您的装置不会过时。Pact Series 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于几乎任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 Pact Series 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?