990-5995E-004

LBS-tilstand (Valgfrit)

BEMÆRK: LBS-tilstand kræver tilslutning af valgfrie synkroniseringskabler. Se installationsvejledningen for at få flere oplysninger.

Når LBS-tilstand er aktiveret, synkroniseres output fra to uafhængige UPS-systemer (enkelt eller parallelt). Synkronisering af output understøttes ikke, når begge UPS-systemer er i statisk bypasstilstand eller vedligeholdelsesbypasstilstand.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.