990-5995E-025

Struktura menu wyświetlacza

  • Status

    • Input (Wejście)

    • Output (Wyjście)

    • Battery (Bateria)

    • Bypass (Obejście)

    • Status information (Informacje o statusie)

  • Alarms (Alarmy)

    • Active alarms (Aktywne alarmy)

    • Enable buzzer/Disable buzzer (Włącz/wyłącz brzęczyk)

    • Log (Dziennik zdarzeń)

  • Settings (Ustawienia)

    • General settings (Ustawienia ogólne)

      • Language settings (Ustawienia języka)

      • Display settings (Ustawienia wyświetlacza)

      • Network (Sieć)

      • Password settings (Ustawienia hasła)

      • Date and time (Data i godzina)

      • UPS information (Informacje o zasilaczu UPS)

    • Advanced settings (Ustawienia zaawansowane)

      • System settings (Ustawienia systemu)

      • Output settings (Ustawienia wyjścia)

      • Bypass settings (Ustawienia obejścia)

      • Parallel settings (Ustawienia równoległe)

      • Battery settings (Ustawienia baterii)

      • Contacts and relays (Styki i przekaźniki)

  • Service (Serwis)

    • Battery self-test (Auto-test akumulatora)

    • Export data to USB (Eksport danych na dysk USB)

    • Display calibration (Kalibracja wyświetlacza)

    • LCM settings (Ustawienia LCM)

  • Control (Sterowanie)

    • Inverter ON/OFF (Falownik WŁ./WYŁ.)

    • Clear alarm(s) (Usuń alarmy)

    • Self-test (Auto-test)

  • About (Informacje)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.