Description des indicateurs d’alarme
Par exemple, la lecture hexadécimale de 0x0041 pour un indicateur d'état général
signifie que la solution EcoStruxure
Battery Management System
fonctionne comme prévu
((0x0001)) et que les batteries sont
en charge flottante ((0x0040)).
Description des indicateurs de statut général
| Nom de l'indicateur |
Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_STATE_NONE |
0x0000 / (0) |
La communication interne dans le gestionnaire web est interrompue. |
| BACS_STATE_RUNNING |
0x0001 / (1) |
Le gestionnaire web fonctionne comme prévu. |
| BACS_STATE_CONNECTED |
0x0002 / (2) |
Le gestionnaire web se connecte et démarre. |
| BACS_ STATE_MODULE_LOST |
0x0004 / (4) |
La communication entre les modules et le gestionnaire web est perdue. |
| BACS_STATE_DISCHARGING |
0x0008 / (8) |
Les batteries sont en cours de décharge, statut détecté par les modules. |
| BACS_STATE_CHARGING |
0x0010 / (16) |
Les batteries sont en cours de charge, statut détecté par les modules. |
| BACS_STATE_DISCHARGING_STOPPED |
0x0020 / (32) |
Les batteries ne sont plus en cours de décharge, statut détecté par les modules. |
| BACS_STATE_FLOAT_CHARGING |
0x0040 / (64) |
Les batteries sont en charge flottante, statut détecté par les modules. |
| BACS_STATE_EQUALISATION |
0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs charges d'éléments de batterie sont en cours d'égalisation. |
| BACS_STATE_SYSTEM_FAILURE |
0x0100 / (256) |
Une ou plusieurs parties de la solution EcoStruxure Battery Management System sont inopérantes. |
| BACS_STATE_VOLTAGE_OUTOFRANGE |
0x0200 / (512) |
Un niveau de tension de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage de tension est définie dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_TEMPERATURE_OUTOFRANGE |
0x0400 / (1024) |
Une température de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage de température est définie dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_RESISTOR-OUTOFRANGE |
0x0800 / (2048) |
Une impédance de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage d’impédance et l’intervalle de mesure sont définis dans les paramètres du gestionnaire web. |
| BACS_STATE_MODULE-ADDRESSING |
0x1000 / (4096) |
L'adressage des modules sur le bus BACS est en cours. |
| BACS_STATE_MODULE-SEARCHING |
0x2000 / (8192) |
Recherche en cours d'une adresse de module spécifique sur le bus BACS. |
| BACS_STATE_MODULE-INITIALIZING |
0x4000 / (16384) |
Les modules sont en cours d'initialisation et de démarrage. Vérification en cours de la compatibilité de tous les modules connectés sur le bus BACS (même type et même révision). |
| BACS_STATE_MODULE-POLLING |
0x8000 / (32768) |
Une interrogation Modbus est active. |
Description des indicateurs de statut de la batterie
| Nom de l'indicateur |
Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_STATE-GENERAL-ALARM |
0x0001 / (1) |
L'alarme générale est active. L'alarme sonore s'active également. |
| BACS_STATE-VOLTAGE-DIFF-HIGH |
0x0002 / (2) |
La tension mesurée pour une ou plusieurs batteries est plus éloignée de la tension moyenne cible que la différence maximale définie. Ne peut être actif que si l'option Max. Différence de tension est activée et définie dans l'interface Web. |
| BACS_STATE-BATTERY-BREAKER-OPEN |
0x0004 / (4) |
Un disjoncteur de batterie a été ouvert par le GX_R_AUX. Facultatif. Uniquement si le contrôle du disjoncteur batterie est raccordé au GX_R_AUX. |
| BACS_STATE_THERMAL_RUNAWAY |
0x0008 / (8) |
Emballement thermique détecté. La façon dont le signal se déclenche dépend de sa configuration dans Appareils > BACS > Thermal Runaway. En option, il peut également déclencher d'autres actions. |
| BACS_STATE_SENSOR_LOST |
0x0010 / (16) |
La communication du module est perdue et le système est en mode alarme. |
| BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_HIGH |
0x0020 / (32) |
La tension de la série est trop élevée et en dehors du seuil configuré. |
| BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_LOW |
0x0040 / (64) |
La tension de la série est trop basse et en dehors du seuil configuré. |
| BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_WARNING_HIGH |
0x0080 / (128) |
La tension de la série est élevée et en dehors du seuil configuré. |
| BACS_STATE_STRING_VOLTAGE_WARNING_LOW |
0x0100 / (256) |
La tension de la série est basse et en dehors du seuil configuré. |
| BACS_STATE_STRING_CURRENT_HIGH |
0x0200 / (512) |
Le courant positif (de charge) de la série est trop élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d’alarme configuré. |
| BACS_STATE_STRING_CURRENT_LOW |
0x0400 / (1024) |
Le courant négatif (de décharge) de la série est trop élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d’alarme configuré. |
| BACS_STATE_STRING_CURRENT_WARNING_HIGH |
0x0800 / (2048) |
Le courant positif (de charge) de la série est élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_STATE_STRING_CURRENT_WARNING_LOW |
0x1000 / (4096) |
Le courant négatif (de décharge) de la série est élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_STATE_CURRENT_OUTOFRANGE |
0x2000 / (8192) |
Le courant de la série est en dehors du seuil d’alarme configuré. |
| BACS_STATE_CURRENT_GROUND_FAULT_DETECTED |
0x4000 / (16384) |
Le système BACS a détecté un courant de défaut à la terre. |
Description des indicateurs d’alarme
| Nom de l'indicateur d'alarme |
Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| BACS_ALARM_NONE |
0x0000 / (0) |
Aucune alarme de ce type n'est active. |
| BACS_ALARM_GENERAL_ALARM |
0x0001 / (1) |
L'alarme générale est active. L'alarme sonore s'active également. |
| BACS_ALARM_COMMUNICATION_LOST |
0x0002 / (2) |
La communication entre les modules et le gestionnaire web est perdue. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_HIGH |
0x0004 / (4) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme de tension élevée configuré. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_LOW |
0x0008 / (8) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme de tension faible configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_HIGH |
0x0010 / (16) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme de température élevée configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_LOW |
0x0020 / (32) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme de température basse configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_HIGH |
0x0040 / (64) |
Une ou plusieurs batteries sont au-dessus du seuil d’alarme d'impédance forte configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_LOW |
0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d’alarme d'impédance faible configuré. |
| BACS_ALARM_EQUALISATION_ERR |
0x0100 / (256) |
Erreur d'égalisation. La défaillance d'égalisation BACS arrête automatiquement toutes les fonctions d'équilibrage. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_HIGH |
0x0200 / (512) |
Avertissement de tension élevée BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la tension est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_LOW |
0x0400 / (1024) |
Avertissement de tension faible BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la tension est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_WARN_HIGH |
0x0800 / (2048) |
Avertissement de température élevée BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la température est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_TEMPERATURE_WARN_LOW |
0x1000 / (4096) |
Avertissement de température basse BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la température est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_HIGH |
0x2000 / (8192) |
Avertissement de résistance forte BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont l'impédance est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_LOW |
0x4000 / (16384) |
Avertissement de résistance faible BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont l'impédance est en dehors du seuil d’avertissement configuré. |
| BACS_ALARM_MODREV_INCOMPATIBLE |
0x8000 / (32768) |
Une révision de module incorrecte/incompatible a été détectée dans le bus BACS. L'installation de différentes révisions de module BACS comme l'absence d'informations sur les révisions de module peuvent déclencher cette alarme. |
Description des indicateurs d’alarme de série de batteries
| Nom de l'indicateur d'alarme |
Hexadécimal / (décimal) |
Description |
|---|---|---|
| No Alarm |
0x0000 / (0) |
Aucune alarme de ce type n'est active. |
| Current Sensor High |
0x0001 / (1) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus seuil d’alarme de courant élevé configuré. |
| Current Sensor Low |
0x0002 / (2) |
Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d’alarme de courant faible configuré. |
| Current Sensor High Warning |
0x0004 / (4) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’avertissement de courant élevé configuré. |
| Current Sensor Low Warning |
0x0008 / (8) |
Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d’avertissement de courant faible configuré. |
| Equalizing Cut Off |
0x0010 / (16) |
L'égalisation n'est plus opérante dans une ou plusieurs séries. |
| Current Deviation Discharge |
0x0020 / (32) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’alarme de décharge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Charge |
0x0040 / (64) |
Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d’alarme de charge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Discharge Warning |
0x0080 / (128) |
Une ou plusieurs séries sont au-dessus du seuil d’avertissement de décharge d’écart de courant configuré. |
| Current Deviation Charge Warning |
0x1000 / (4096) |
Une ou plusieurs séries sont en-dessous du seuil d’avertissement de charge d’écart de courant configuré. |