0000509775_02_fr

Informations générales sur l’emplacement

L’emplacement recommandé est au-dessus de la batterie.

Si l'espace est insuffisant sur le dessus de la batterie, placez le module EcoStruxure Battery Management System module sur le panneau avant de la batterie.

AVIS
risque d'égouttement de condensat de gaz dans le raccord
  • Disposez les modules avec les câbles de mesure en boucle avec la connexion orientée vers le bas.
  • Assurez-vous de réinstaller tout auxiliaire de batterie d'origine (par exemple, un couvercle en plastique) après avoir mis les modules en place.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Evitez de placer les modules EcoStruxure Battery Management System sur des ailettes de refroidissement ou des bouchons de circuit de refroidissement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.