0000509775_02_fr

Ports, voyants LED et boutons du gestionnaire web

Ports du gestionnaire web

Partie Nom Description
(A) USB (Non utilisé).
(B) Port COM1 Port RS-232. (Non utilisé).
(C) Port de service Port RS-232 pour la connexion à un PC/portable pour la lecture des modules à l'aide d'un logiciel de service spécifique.
(D) Entrée CC Port d'alimentation. Intérieur (-) moins, extérieur (+) plus. Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.
(E) Port LAN Port Ethernet 10/100 Mbits RJ45 avec voyant LED intégré.
  • Vert : Connecté au réseau.
  • Jaune : Activité réseau.
(F) Port COM2 Port mini-DIN-8 pour appareils, capteurs ou réseaux en option (MODBUS, RS-232, Profibus, LONBus, etc.).
(G) Ports de bus de batterie (COM3) pour le bus BACS Deux ports RJ10 pour les connexions aux modules, répartiteurs, capteurs de courant ou dispositifs auxiliaires.
(H) Contact d'alarme Contact sec vers le signal d’alarme commun dans le gestionnaire web.

Voyants LED et boutons du gestionnaire web

Partie Nom Description/état
(I) Voyant d'état rouge
  • Allumé : Démarrage en cours ou perte de communication sur COM1, COM2 ou vers un ou plusieurs modules sur le bus BACS (bus batterie/COM3)
  • Clignotement lent : Mise à jour en cours
  • Clignotement rapide : Echec de la mise à jour
(J) Voyant d'état vert
  • Clignotement lent : En fonctionnement
(K) Commutateur à glissière Commutateur coulissant permettant de définir différents modes pour le gestionnaire web :
  • Position gauche : Mode utilisation. L'adresse IP configurée est utilisée ou, si elle n'a pas encore été modifiée, l'adresse par défaut (10.10.10.10) est utilisée.
  • Position médiane : Mode configuration. Dans ce mode, après un redémarrage, l’adresse IP est réglée sur la valeur par défaut (10.10.10.10).
  • Position droite : DHCP actif et adresse IP définie automatiquement.
(L) Bouton Silence Appuyez sur ce bouton pour confirmer et mettre en sourdine l'alarme commune sonore. Le voyant d’alarme passe au jaune.
(M) Voyant d'alarme Voyant LED de l’alarme commune dans le gestionnaire web :
  • Vert : OK
  • Jaune : Alarme commune active mais confirmée/mise en sourdine (bouton Silence enfoncé)
  • Rouge :Alarme commune active et audible
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.