0000509775_02_fr

Données techniques et pièces du gestionnaire web

Dimensions (l x L x H) 130 x 125 x 30 mm (5,12 x 4,92 x 1,2 po.)
Indice de protection IP 40
Condition d'exploitation 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Alimentation électrique Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.
Consommation électrique A 12 V environ 150 mA
Fixation Montage mural
Certifications UL, CSA et CE

Pièces du gestionnaire web

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6508 BMS BACS WEBSERVER BUDGET T4 Armoire de contrôle non incluse.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?