0000509775_02_fr

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et examinez l'équipementl pour vous familiariser avec ce dernier avant d’essayer de l'installer, de le faire fonctionner, de l'entretenir ou de le réparer. Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître tout au long de ce manuel ou sur l’équipement pour signaler des dangers potentiels ou pour attirer l’attention sur des informations expliquant ou simplifiant une procédure.

IMPORTANT: Conservez les informations de sécurité pour référence ultérieure.

Ce symbole ajouté à un message de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique la présence d'un risque électrique qui entraînera des blessures si les instructions ne sont pas respectées.

Ce symbole est le symbole d’alerte de sécurité. Il vous avertit des risques portentiels de dommages corporels. Respectez toutes les consignes de sécurité signalées par ce symbole pour éviter toute situation potentielle de blessure ou de mort.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves voire mortelles.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures à modérées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
AVIS est utilisé pour les pratiques qui ne sont pas liées à des risques corporels.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Remarque importante

L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, de l’installation et du fonctionnement des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité lui permettant d’identifier et d’éviter les risques encourus.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.