0000509775_02_fr

Installer des options supplémentaires

Selon le capteur ou l’appareil, il existe différentes options de fixation, par exemple : rail DIN 35 × 7,5 mm (rail TS35), fixation murale ou adhésive. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section correspondante dans Données techniques.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?